This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:输入电压意外变化

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/870814/ads1256-unexpected-change-in-input-voltage

器件型号:ADS1256

大家好、

我的客户希望了解问题的原因、因为问题的行为异常。

情况如下、感谢您的支持。

① Ω 和② Ω 以500ms 的间隔切换输入多路复用器。

AIN4和 AIN5的①Differential Ω 输入

AIN6和 AIN7的②Differential Ω 输入

这起初是正常的、但如果您将其保留很长时间、ADC 的最新输入电压将会波动。

AD 值会随着时间的推移而降低。

现已证实、这种现象在缓冲器打开和关闭的情况下都发生。

以下波形是测量开始约12小时后的输入波形。

AD 值随时间变化。

您认为原因在哪里?

此致、

Kenji

e2e.ti.com/.../AD-value-log.pdf

e2e.ti.com/.../Waveform_5F00_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    是否可以从客户那里获得原理图以及有关输入信号源的更多详细信息?
    原理图可通过电子邮件发送至 pa_deltasigma_apps@ti.com、而不是在线发布。

    随着时间的推移、输出电压可能会因输入信号压降或基准电压漂移而变化。 AD-value-log.pdf 中显示的波形图似乎具有一种具有较长时间常数的 RC 阶跃响应、这可能是输入或基准电压缓慢变化的结果。

    在 Waveform.pdf 文件中、我不完全理解这个示波器屏幕截图显示的内容... 输入电压是否为直流信号? 波形中的脉冲是否是由于多路复用器开关或其他原因造成的? 客户可能需要停止多路复用器并仅测试单个 ADC 通道、以查看多路复用器开关是否会对输入信号产生影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    感谢您提供原理图! 我没有看到任何问题...

    由于有运算放大器在缓冲 ADC、我会要求客户尝试绕过运算放大器、或者尝试测量运算放大器输入和输出上的电压、以查看电压降是由运算放大器还是 ADC 导致的。 遗憾的是、原理图没有提供任何明显的问题、因此在信号路径中使用和不使用运算放大器测试电路可能是继续操作的最佳方法...

    注意:绕过运算放大器时、可能需要应用不同的测试信号、因为看起来有些电路会将输入信号反相。

    此外、客户可能希望尝试在示波器上观察运算放大器输出、以防 DMM 测量中出现任何不明显的振荡。