This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8555:ESD 额定值

Guru**** 2581185 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/891230/dac8555-esd-rating

器件型号:DAC8555

大家好、团队、

我们有一位客户申请器件 DAC8555的 ESD 额定值。 感谢你的帮助。

此致、
Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、由于数据表或我们的内部文档中未提供此信息、我需要咨询我的设计团队。

    请给我一整天左右的时间、以返回所需的信息。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sure Akhilesh、

    非常感谢您能与我们分享最新的信息。 非常感谢。

    此致、
    Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在下面找到 ESD 信息。

    HBM:4000伏

    CDM:1000V

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。