This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:使用单节锂电池为 ADS1262供电

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1262, LM27762, TPS727, TPS61099, ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/873367/ads1262-powering-ads1262-with-a-single-lithium-cell

器件型号:ADS1262
主题中讨论的其他器件: LM27762TPS727TPS61099ADS1261

您能否就 ADS1262使用单节3.6V 电池时5V 基准的理想电源组件提出建议? 特别是运行 loadcell。

有大量的转换器可提高电压、但在上一个线程中、建议将电压升压至5.3、然后使用 LDO 将其降压回5。 我假设这将在电压范围内平滑、并提供一个干净的良好基准。 是否有任何单芯片组件? 如果不是、这种设置的理想组件是什么。

我将以3.3V 的电压运行其他所有器件。 仅使用5V 电压即可作为 ADS1262/Loadcell 上的基准电压。 负载单元读数的精度比效率更重要(这是一种电池应用、因此效率在合理范围内)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、斯潘基、

    我不知道有什么解决 方案集成了升压转换器和 LDO、但我绝不是电源管理器件专家、因此我强烈建议在 E2E 电源管理论坛上咨询、看看是否有人有其他指导。

    我知道 LM27762 (电荷泵+ LDO)可以为模拟电源提供+/-2.5V 电源轨、前提是您可以承受双极电源。 最小输入电压仅为2.7V、这可能不是电池供电应用的理想选择。

    此页面上的电源管理快速搜索工具 可能会帮助您找到高效的升压转换器解决  方案(例如 TPS61099)、该解决方案随后可与低功耗、低噪声 LDO (例如 TPS727)配对使用。

    我只建议在电路的输出电流上提供一些额外的裕量。 尽管 ADS1262的电流消耗通常小于10mA、但瞬态电流可能会消耗更大的瞬时电流。 例如 、在 REFOUT 电容充电期间、ADS1262的内部基准可能会在上电期间吸收额外的电流(50mA 或更大、具体取决于 REFOUT 电容大小)。 但是、ADS1261使用禁用的内部基准加电、这对于电池供电的应用而言可能更理想。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我将其发布在下面的电源论坛上。

    我忘了说我自己组装原型。 我肯定不喜欢 BGA 芯片。

    就负载单元上的-2.5V --+2.5V 而言,与0-5V 相比,模数转换端是否有任何差异? 我的工作电压为0-5V、因此我更喜欢坚持这一点、但这只是因为我不知道+/-2.5V 可能会给我带来哪些缺陷。 它看起来应该非常简单和直接(但每次我假设、我都会被烧坏)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、斯潘基、

    只要加载单元也被+/- 2.5V 电源激励、就不会有问题。 您需要注意的主要是其他模拟电路、以确保其连接到适当的接地基准... AVSS (-2.5V)或 GND (0V)。

    如果您确实更改了+/- 2.5V 电源轨、请随时与我们分享您的原理图、我们可以帮助您进行审阅。