This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8554:四倍频的绝对最大规格;接地的数字输入电压(&quot);

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/874122/dac8554-absolute-max-specification-for-digital-input-voltage-to-gnd

器件型号:DAC8554

数据表规定、对于"数字输入电压接地"、绝对最大值为"–0.3V 至 AVDD + 0.3V"。 这实际上是"–0.3V 至 IOVDD + 0.3V"吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    我深入研究了设计。  我会这样认为:数字输入必须为≤IOVDD + 0.3V、IOVDD 必须为≤AVDD。  我认为是 ABS。 Max 表缺少此说明。  我将要求我的系统团队更新 PDS。

    谢谢、

    Paul