This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8166:用于 LMP91000 AFE 的设置

Guru**** 1812430 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91000, ADS8166
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/873706/ads8166-settings-for-use-with-lmp91000-afe

器件型号:ADS8166
主题中讨论的其他器件:LMP91000

你好

我计划将 ADS8166与4个 LMP91000芯片配合使用。 对于 LMP91000、我希望使用 ADS8166的内部4.096V 基准电压从诸如 SPEC 传感器的气体传感器读取输出。 我有以下问题。

在内部零为50%和偏置为0%时、LMP91000的 VOUT 的输出范围是多少?

2.如何将 LMP91000的输出与 ADS8166的 FSR (0V 至4.096V)相匹配?

3.我是否需要在 REFIO 上添加任何增益缓冲器才能将其与4个 LMP91000芯片配合使用? ADS8166和 LMP91000之间的布线长度约为2英寸。

4.我是否需要在 LMP91000的 VOUT 和 ADS8166的 AINx 之间添加任何缓冲器?

此致

Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    我 建议您提交一个单独的 e2e 帖子、专门针对 LMP91000。  支持此器件的团队最了解此器件。

    2. 输出范围将取决于电源电压和所用气体传感器的具体类型。  假设电源为5V、则输出最大范围为0V 至5V  以下模拟工程师电路显示了如何将不同的输入电压范围缩放到适合 ADS8166满量程输入范围的输出。

    http://www.ti.com/lit/an/sboa261a/sboa261a.pdf

    您也可以在此处使用模拟工程师计算器工具:

    http://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC

    下面是将1V 至3.5V 输入信号缩放到0.1V 至4V 的示例、适用于 ADS8166:

    3. 我建议您使用 REFby2缓冲器输出、该输出用于驱动外部负载。  使用内部基准时、输出电压为2.048V 标称值。  如果您希望在 REFIO 引脚上使用 REF 电压、则需要添加外部缓冲器。

    4. 如果您使用上述电压调节电路,则可能不需要任何额外的放大器。  这将取决于您的采样率。  为了获得最佳性能、您需要在 MUXOUT 和 ADCIN 引脚之间添加单个缓冲器。  请参阅数据表中的图102。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用