This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSIEVM:输出信号范围

Guru**** 2927510 points

Other Parts Discussed in Thread: PSIEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/874059/psievm-output-signal-ranges

器件型号:PSIEVM

对于 PSIEVM,它是否能够输出直流-非正弦信号(即0Hz)?

 PSIEVM 输出的最小可能差分电压 Vpp 是多少?

  PSIEVM 输出电压 Vpp 的分辨率是多少? 即差分电压输出上可能的输出之间的最小阶跃是多少? 例如,它是否可以输出 Vpp = 2.005,然后输出 Vpp = 2.006? 它能否输出 Vpp = 2.000021、然后 Vpp = 2.000022。 它能否在电压输出方面实现比这更小的差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PSI 能够输出直流值。  有一些跳线配置需要完成才能应用。 在 GUI 中、在输出模式下、从下拉菜单中选择直流。 偏移输入电压选项将控制直流电平。  您将需要绕过滤波器、但 GUI 还会告知您根据选择的模式需要哪些跳线设置。

    最小的差分信号为0Vpp、如 用户指南的表5所示

    直流分辨率为36个代码= 0.34mV

    至于差分、我需要确认这一点。 但 GUI 旨在将用户限制在电路板的性能上。 因此、从 GUI 的幅度输入选择中可以看出、单击向上箭头时、输入增加0.1mV、这使我相信分辨率为0.1mV

    此致

    Cynthia