This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8686SEVM-PDK:不读取 EVM 软件

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8686S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/873796/ads8686sevm-pdk-no-readings-evm-software

器件型号:ADS8686SEVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS8686S

是否有其他人在从评估软件获取任何读数时遇到问题?

硬件方面、跳线位于默认位置、 并馈入1-3V 300Hz 测试信号、通过使用板载探针点进行验证。

选择正确的通道或使用序列模式只返回 显示0v 的图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADS8686s 器件非常复杂、因此 GUI 具有许多选项。

    我们能否完成一些初始调试。

    您能否确认右上角的复选框已选中、即连接到硬件复选框。

    在器件配置页面中、请选择 ch0、这将有助于调试。 仅限一个通道即可。 一旦工作正常、 则整合更多内容将是最佳选择。 现在的禁用序列也是最好的。

    范围选择应默认为10V、这最好确保信号不会被切断。

    请使用软件模式。

    然后、在 Time Doman Display 中、这是单击 Capture (捕获)后应显示正弦波的位置。图形上方的右角有一个 Y 标度拟合下拉列表。 更改此项是否会有所不同并显示正确的图?

    此致

    Cynthia