This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1600RF:1200MHz 杂散

Guru**** 2796865 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/873639/adc12d1600rf-1200-mhz-spur

器件型号:ADC12D1600RF

您好!

我正在调试一个杂散、这个杂散位于通带的中心(在交错杂散的典型位置)。  

这很奇怪、因为我们在非 DES 模式下仅运行 ADC 的一个通道。  

该杂散非常高(比本底噪声高~ 20dB)、并且电平会随上电而变化。  

我们以1600MHz 的频率运行 ADC、仅使用 Q 通道。 然后、我们的射频信号以1200MHz 为中心。  

当我探测输入引脚时、我在1200MHz 时没有看到任何杂散、因此我相信这是在 ADC 内部生成的。  

有什么想法可以从中获得这些信息?

谢谢、

将会  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将:

    让我看看我是否理解正确。  您正在注入1200MHz 射频音调。  在非交错模式下、采样率为1600MHz。  1200MHz 的信号恰好位于第二个奈奎斯特区域的中间。  在这种情况下、我希望您的输入信号恰好显示在频带的中间。

    也许您没有注入任何射频信号、并且仍然看到中间的杂散。  这会很奇怪。  也许器件无意中仍处于 DES 模式。  检查 Q 通道是否输出一个频率为1200 MHz 以外的输入信号、并检查 I 通道是否正常工作。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJH、

    问题是、我们看到的是频率为1200MHz 的杂散、与 ADC 的任何射频输入无关。  

    添加信号后、信号会以预期的频率出现、不会失真。 (不过、1200MHz 杂散始终存在。)

    这是配置后 ADC 的寄存器转储。 我相信、它确认 I 通道已断电、并且器件正在非 DES 模式下运行。 我是否错过了任何内容?  

    寄存器 x0:x0810

    寄存器 x1:x2907

    寄存器 x2:x0000

    寄存器 x3:X4000

    寄存器 x4:xdb4b

    寄存器 x5:xFFFF

    寄存器 x6:x1c2e

    寄存器 x7:x8142

    寄存器 x8:x0f0f

    寄存器 x9:x0000

    寄存器 xa:x1026

    寄存器 XB:X4000

    寄存器 XC:x0004

    寄存器 XD:x0000

    寄存器 XE:x0001

    寄存器 XF:x001d

    谢谢!

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    以下是 在非 DES 模式下需要写入的所有寄存器。 其他寄存器可应用于 ADC 上使用的其他功能和特性。

    此致、

    Rob

    ADC12D1620
    0x0 0x2000 //默认值寄存器0h 配置寄存器1
    0x1 0x2907 //默认值寄存器1h 保留
    0x2 0x0000 //默认值寄存器2h I-ch 偏移
    0x3 0x4000 //默认值寄存器3h I-ch FSR
    0x4 0xDB4B //默认值寄存器4h 校准调整
    //寄存器0x5读回校准值没有默认值
    0x6 0x1C2E //默认值寄存器6h 保留
    0x7 0x8142 //默认值寄存器7h DES 时序调整
    0x8 0x0F0F //默认值寄存器8h 保留
    0x9 0x0000 //默认值寄存器9h 保留
    0xA 0x0000 //默认值寄存器 Ah Q 通道偏移
    0xB 0x4000 //默认值寄存器 BH Q-ch FSR
    0xC 0x0004 //默认值寄存器通道孔径延迟粗调
    0xD 0x0000 //默认值寄存器 DH 孔径延迟微调
    0xE 0x0003 //默认值寄存器 EH 自动同步
    0xF 0x001D //默认值寄存器 FH 保留
    0x0 0x6000 //将 DPS DDR 相位设置从0更改为1
    0x0 0xE000 //将 CAL 从0更改为1以启动校准