This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8881:他们正在寻找一款 ADC 器件、此器件能够在一个定时信号输入后开始采样数据和转换。 您知道这样的器件吗?

Guru**** 2826815 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8881, ADS127L01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/877142/ads8881-they-are-looking-for-a-adc-device-which-can-start-sampling-data-and-conversion-after-one-timing-signal-input-do-you-know-such-device

器件型号:ADS8881
主题中讨论的其他器件: ADS127L01

 大家好、

 我的一位客户正在寻找一个 ADC 器件、该器件可以在一个脉冲输入后开始采样数据和转换。

 它们的 ADC 请求规格如下。

18位。  

500ksps。

INL=+/-1.5dB。

4、1通道差分输入。

5. SPI 接口

6. AD 转换器开始采样,并在 输入一个定时信号后进行转换。

 您是否有适合上述应用的 ADC 器件?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya-San、

    ADS8881具有单独的 CONVST 引脚、可启动转换过程、因此我认为它满足上述要求。

    但是、您是否要求器件在没有额外时序信号输入的情况下启动转换、然后以500kSPS 的速率继续转换?

    在这种情况下、只有18b+器件连续转换并可与外部时序事件同步、这些器件是 Δ-Σ ADC。

    ADS127L01在这种情况下可以工作、但具有一个内部数字滤波器、可采集5个样本以完全稳定至一个阶跃输入。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Keith、

     非常感谢您的回复、很抱歉我的回复。

     我告诉过您向客户推荐的器件。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya Nakai。