This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7734:加电期间的输出电压电平。

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7734, DAC7744

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/880080/dac7734-vout-level-during-power-on

器件型号:DAC7734
主题中讨论的其他器件: DAC7744

尊敬的技术支持团队:

我对加电期间的输出电压电平有疑问。

根据数据表、 当 RST 为上升沿时、RESTSEL 的电压电平将设定零标度或中间标度值。

加电期间、 在 RST 上升 和 RESTSEL 值被锁存之前、VOUT 输出的刻度值是多少?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是我对数据表中 DAC7734的理解。

    由于此器件具有在 VDD 上触发的内部上电复位(POR)电路、因此您无需提供任何显式 RST 信号。 POR 也通过 RESTSEL 选通、这意味着、当您在 RST 和 RESETSEL 被锁存之前处于加电状态时、它可能处于任何状态、因为 RESETSEL 状态未知(我的理解、需要与团队核实)

    在 RESETSEL 被锁存之前、我不确定输出状态。 在与我的设计团队核实后、我会再次返回。

    您的上电顺序如何? VDD 随 RESETSEL 一起提供、还是 RESETSEL 处于固定逻辑电平?

    由于这些是非常旧的器件、我建议从我们的 DAC 系列中改用新器件。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    POR 和 RST 引脚上的上升沿都将导致 DAC 寄存器出现低电平复位脉冲。 如所附原理图 dac7744_2中所示的内部复位信号会进入一组触发器或锁存器、并连接到各自的清零引脚。  对于 MSB 锁存器或触发器、有一些 RSTSEL 值的简单解码逻辑、而 MSB 锁存器或 FF 具有设置和清除引脚。  根据 RSTSEL 的状态、这个 MSB 锁存/FF 将被设定为高电平或低电平、具体取决于 RSTSEL 的状态。  只要 RSTSEL 在内部复位信号结束前大约10ns 处于其适当的值、它就会被设置为所需的 RSTSEL 状态。  如果 RSTSEL 最初为零、那么 LATCH/FF 最初将设置为零、但假设 RSTSEL 在内部复位变为高电平之前至少改变10ns、它最终将跟随 RSTSEL 状态。

    至于上电时的 DAC 输出、请注意、这些旧器件根本没有任何上电干扰抑制电路。 因此、我们从未真正测量过它、甚至尝试消除它。  由于在上电期间状态 RSTSEL 未知、因此可能存在超出中量程或零量程的输出干扰。

    我强烈建议 RSTSEL 在上电期间连接到接地或电源(5V)以获得已知状态、而不是将其与电源线一同启动。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    感谢你的答复。

    >随附原理图 dac7744_2 

    您是否附加了 pdf 或 PPT 等文件?

    您的帖子上似乎没有附加该文件。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    我没有在这篇帖子上附加任何内容。 这是我无法分享的器件内部原理图。

    希望您能从我之前的帖子中了解器件行为。

    请告诉我您是否对相同问题有更多的顾虑。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    感谢您的快速回复。

    我知道您无法连接内部电路。

    在本例中、RESTSEL 为固定 GND (低电平)。

    FPGA 发出 RST 信号。 加电顺序如下。

     

    首先、上电后、FPGA 使用内部下拉电阻器将 RST 保持在低电平、直到启动完成。

    其次、RESTSEL (GND/低电平)在 FPGA 启动后通过 RST 的上升沿锁存、它成为零标度值。

     

    根据您的意见、

    “由于在上电期间状态 RSTSEL 未知,因此可能存在超出中量程或零量程的输出干扰。”

    FPGA 正在启动时(在 RESTSSEL 被锁存之前)、是否存在超过零标度的输出毛刺脉冲?

     

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    在 RSTSEL 状态被锁存之前、加电时可能会出现超过零标度的输出毛刺脉冲。 由于这种非常非常老旧的情况(来自 Burr-Brown 时间)、我们没有在这些条件下广泛描述加电输出干扰的特征。 我认为在那些日子里、这不是一个问题、也不会对设计条件施加任何影响。

    鉴于这些限制、我建议使用适当的输出钳位电路为后续级提供保护。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    感谢你的答复。

    我知道  在上电期间输出应该会出现毛刺脉冲。

    顺便说一下、我有一个关于以下内容的问题。

    >我强烈建议 RSTSEL 在上电期间接地或电源(5V)以获得已知状态、而不是将其与电源线一起接通。

    当 RSTSEL 在  上电期间连接到电源(5V)以进入已知状态时、我认为 它超过了下面的绝对最大值。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的意思是不使用某些 MCU 或处理器来控制这些线路。 如果您的电源(VDD),请连接至该电源 或连接至 GND。 这样、您就不会违反任何条件。

    希望这能澄清。

    此致、

    AK