This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9224R:如何设计 ADC 输入前的电容器

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/891622/ads9224r-how-to-design-the-capacitor-in-front-of-the-input-of-adc

器件型号:ADS9224R

大家好、

我有两个关于 ADC 外部电路设计的小问题。 希望得到您的帮助。

  1. 如何在 ADC 输入端前面设计电容器? (3300pF)是否有相关文档?

       2.  是否有任何有关在没有仿真工具的情况下检查稳定时间问题的示例或文档? 是否可以简单 地通过计算来检查它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我们在"TI 高精度实验室- ADC "中提供了有关此确切主题的完整视频培训。 在培训中、您将学习如何结合使用计算器和仿真工具来设计一个稳定在1/2 LSB 误差范围内并保持输入驱动电路稳定性的输入 R-C 电路。

    https://training.ti.com/node/1139106

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢您的回答。