This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8354:输出误差

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/873785/ads8354-output-error

器件型号:ADS8354

我当前仅尝试运行 ads8354的一个通道。 我正在通过 STM NUCLEO 板与 ADC 进行通信。

两个通道的基准电压均从外部给出。

REFIO_A=REFIO_B=5V

REFGND_A=REFGND_B=0V

AVDD=5V

DVDD = 3.3V

输入电压= 1.1V

我们的代码是-

#include "mbed.h"

int 数据;

SPI SPI (D11、D12、D13);// MOSI、MISO、SCLK
DigitalOut cs (PA_4);
uint16_t digited_volth;
uint16_t digited_voltl;

int main(){


//必须取消选择芯片
CS = 1;

//为16位数据设置 SPI、高稳定状态时钟、
//第二个边沿捕获、时钟速率为1MHz
SPI.format (16、0);
spi.frequency(4800000);
while (1)
{spi.lock();
//通过将芯片选择设置为低电平来选择器件
Cs =0;

//发送
Wait_us (1000);
SPI.WRITE (0x8400);

digit_volth = SPI.write (0x0000);
digit_voltl= spi.write (0x0000);
printf ("digital voltageh = 0x%X\n"、digit_volth);
printf ("数字 voltagel = 0x%X\n"、digit_voltl);
等待(1);
//取消选择设备
CS = 1;
等待(3);
spi.unlock();

此代码的输出为

数字电压 h = 0x0
数字电压= 0x0
数字电压 h = 0x0
数字电压= 0x0
数字电压 h = 0x0
数字电压= 0x0
数字电压 h = 0x0
数字电压= 0x0

成功运行 ADS8354IRTET 上的代码后。 它发挥了作用。

但现在我在 ADS8354IPWR 上使用了相同的代码、它不起作用。

该 IC 是否对热量非常敏感?

焊接和脱焊是否会导致问题?

为什么它不提供输出?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shankar、

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛。

    焊接和脱焊 IC 元件会随时间的推移而导致故障、尤其是长时间过热时。 此外、印刷电路板上的焊盘也可能会磨损并停止良好连接。

    也就是说、如果正确地将引线式封装焊接到 PCB 上、则不应导致重复的故障。 尝试使用新 PCB 和新器件进行安装。 还建议采用适当的 ESD 处理。

    此致、