This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS5671A:与 DAC 缓冲相关

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/872716/ths5671a-related-to-dac-buffering

器件型号:THS5671A

您好!

我在 其中一个项目中使用 THS5671 DAC。

II 具有电流非缓冲输出。我通过提供合适的端接50/100 Ω 将其转换为电压。 现在、我需要使用 OPAMP 的任何差分至单路转换器。

请为单端转换器建议合适的差分信号(使用 OPAMP)、以生成高达10MHz 且 Vpp=2V 的信号(转接至源发生器)。

我还想分别将 DAC 的 Iout1和 Iout2用作 P 和 N。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivakant、您好!

    首先要想到的是差分放大器电路配置。  此链接 将为您提供示例电路和快速设计流程。

    现在、我们需要选择一个运算放大器。

    您希望在差分放大器上实现哪种类型的增益以及将提供哪种类型的电源?  您是否希望在10MHz 时看到完整的2Vpp?

    我们需要选择具有足够带宽的器件、同时考虑电路的增益和器件的全功率带宽(频率范围内的电压输出功能)。

    最后、您是否考虑了整体电压精度?  这将帮助我们确定可接受的失调电压、但在您的情况下、这可能不太重要。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivakant、您好!

    我一段时间没有听到你的反馈。  如果您需要进一步的帮助、请告诉我、否则我会认为您的问题已经解决。

    谢谢、

    Daniel