This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8920B:外部组件变化

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8920B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/891135/ads8920b-external-components-variation

器件型号:ADS8920B

大家好、团队、

-当我们在1Msps 内运行 ADS8920B 时,可以接受多少变化,特别是对于 SCLK (例如10ppm 变化)?

-尽管外部 VREF=4.5V、但我们将 Ofst_CAL 电阻器设置为000b 时、它是否会导致偏移误差而不是数据表规格、增益误差、任何漂移误差等等。

此致、
Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iwata-san、您好!

    数据速率由外部主机 MCU 设置、等于 CONVST 频率。  SCLK 的范围可以从为来自器件的所有数据计时所需的最小频率到70MHz 的最大 SCLK (DVDD >2.35V)。

    Ofst_CAL 寄存器校正 ADC 偏移。  如果设置不正确、则可能会超出直流规格、包括热漂移误差。

    我需要与设计团队核实哪些规格直接受影响、并将在1-2天内跟进此主题。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iwata-san、您好!

    Ofst_CAL 用于校正 ADC 偏移。  这是通过以数字方式添加校正因子在内部完成的、该校正因子取决于基准电压的值。  如果您在 Ofst_CAL 的默认5V 设置下使用4.5V 基准、则会出现额外的偏移误差。  但是、如果您执行系统校准、则可以忽略该寄存器设置。