This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:输入阻抗、TINA-TI 仿真

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, TINA-TI, TS3A44159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/874055/ads1220-input-impedance-tina-ti-simulation

器件型号:ADS1220
主题中讨论的其他器件: TINA-TI、 TS3A44159

大家好

我的客户正在使用 ADS1220、并具有多个 PT100。

他计划使用 TS3A44259将 PT100与 ADS1220进行多路复用、他有以下问题:

ADS1220的输入阻抗是多少?

是否有 TINA-TI 模型来模拟此系统/ADS1220?

谢谢、致以诚挚的问候

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueli、

    遗憾的是、ADS1220没有 TINA 仿真模型。  就输入阻抗而言、很难指定特定值、因为 ADS1220的输入电流取决于多种因素、包括是否启用 PGA 以及器件的工作温度。  除了提供特定的阻抗值外、还决定了更有效的输入电流显示方法是图形表示。 这些图位于 ADS1220数据表第12页的图15开始的典型特性曲线中、并继续查看图26。

    我不确定将使用哪个多路复用器、因为您发布的编号不是有效的器件型号。  此外、不清楚要连接的 RTD 数量以及每个 RTD 包含的导线数量。  如果我们假设使用3线 RTD、则多个 RTD 的配置类似于《RTD 测量基本指南》第30页的图16。

    http://www.ti.com/lit/an/sbaa275/sbaa275.pdf

    区别在于电流来自一组连接到多路复用器的引脚、然后从多路复用器连接到各个 RTD。 ADS1220的输入阻抗应该没有问题。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bob

    感谢您的快速回复、这很有意义、因为 ADS1220可用于带/不带 PGA 的情况、这会导致两种不同的情况。

    很抱歉、客户看到的是 TPS3A44159、想要多路复用2 PT100、  

    但是我不知道配置(2线/3线/4线)

    此致

    Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (笑声) 应该读取 TS3A44159 ,我们应该找到更短的 pare 数字... :-)