This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC088S085:数据转换器论坛

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC088S085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/891516/dac088s085-data-converters-forum

器件型号:DAC088S085

I 和在菊花链 运行中使用两个 dac088s085。

第一个 dac088s085:VA:5.0V,VREF:5.0V,第二个 dac08s085:VA:5.0V,VREF:3.3V。

两个 dac088s085的 VREF 是否可以不同? 问题是什么?

DIN 和 DOUT 引脚的电压是否始终为 VA? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VREF 对菊花链功能或数字 I/O 逻辑阈值没有影响。 实际上、该部分在适应数字阈值和电源方面非常灵活。

    我不理解你的第二个问题。 在 EC 表的第7页中定义了 DIN 阈值。 遗憾的是、逻辑输出似乎未定义、但不会超过 VA 电源。