This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:ADS1248的基本功能

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/873676/ads1248-basic-functionality-of-ads1248

器件型号:ADS1248

大家好、

基本来说、我在基础电子产品方面不太好。 现在我正在使用 ADS1248。


我很难理解 ADS1248工作原理。我用红色数据表说明了它以及使用 RTD 进行的基本测量、但我理解 ADS1248的确切流程


RTD 传感器来测量温度。 主要是如何使用外部基准电压将模拟电压转换为数字值? 我们如何向 ADS1248提供它。

任何人都请指导我如何使用 ADS1248。

谢谢你。

此致、
黄色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amarr、

    两个最适合您的文档是 ADS1248数据表和《RTD 测量基本指南》:  

    请完整阅读这两个文档。  

    《RTD 测量基本指南》介绍了如何分步读取 RTD 以及测量的流程。  

    请参阅 数据表中的第9.3.1节 ADC 输入和多路复用器、可通过配置输入多路复用器来读取外部基准电压。