This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007-Q1:命名惯例

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/891786/tsc2007-q1-naming-convention

器件型号:TSC2007-Q1
主题中讨论的其他器件:TSC2007

可以看出、大多数显示屏使用 Yu、Yd、XL、XR 来实现电阻式触摸屏输出、而不是 Y+、Y-、X+、X-。 TSC2007 Q1也使用了更高版本。 我已经看过很多有关此映射的文章、但在这种上下文中有混合映射。 那么、您能否告诉我如何 将具有 Yu、Yd、XL、XR 的触摸屏正确连接到 TSC 2007 Q1的输入引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Plus (+)连接为 X-Right 和 Y-up,Minus (-)是 Y-down 和 X-Left 连接