This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC316:DOUTx 上的数据在 DCLK 的上升沿移出、为什么?

Guru**** 2382940 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC316
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/891656/ddc316-data-on-doutx-are-shifted-out-on-rising-edge-of-dclk-why

器件型号:DDC316

DOUTx 上的数据在 DCLK 的上升沿移出、但在第17页、数据表中显示"数据在 DCLK 的下降沿移出。" 时序图"图1. 串行接口时序"。

但是、当我使用逻辑分析仪直接测量 DDC316上的信号时、迹线会显示 DOUTx 上的数据在 DCLK 的下降沿移出(例如、请参阅光标 A)。

发生什么事了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bernard、

    根据数据表、数据在 DCLK 的下降沿移出、此外、从 DCLK 的下降沿到 DOUT 的传播延迟(最大值为21ns)。 假设 我们假设 DOUT 上的数据在 DCLK 的上升沿移出、则光标 A 右侧的数据沿似乎违反了 tDOHD、而没有数据表中提到的 tDOPD。

    根据您的计时、DCLK 频率不明显。 您是否以25ns 的周期运行 DCLK? 您能否减慢 DCLK 的速度以检查与 DCLK 之间的数据边沿?