This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7951:主从之间的 SPI 时钟频率

Guru**** 2665815 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7953, ADS7951, ADS8166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/871930/ads7951-spi-clock-frequency-between-master-and-slave

器件型号:ADS7951
主题中讨论的其他器件:ADS7953ADS8166

你(们)好

我正在尝试使用 ADS795x 创建一个具有20MHz 频率 SCLK 的 ADC 模块。 我希望能够将此模块与 Arduino、MSP430、RPI、ESP32等不同的开发板配合使用 我的问题是、这些开发板是否可以与时钟频率似乎高得多的 ADS7953通信?

此致

Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADS7953的 SCLK 信号最高可达20MHz、但可在较慢的时钟速率下使用、并且工作正常。

    请注意、虽然 SCLK 控制采样率、这意味着当 SCLK 减慢时、采样率也会降低。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cynthia

    使用外部 SCLK 的 ADC 与具有内部时钟且更适合低噪声和高精度的 ADC 之间的区别是什么?

    此致

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    您的问题太宽泛、无法用这个或那个简单的问题来回答。

    总体而言、所有器件都将具有其性能规格、只要器件用于性能良好的电路、您就应该能够反映数据表性能。

    并非所有器件都使用时钟信号来控制采样率、ADS7951确实如此、但如果您有兴趣了解其他器件、我们可以探讨哪些器件最适合您的应用。

    众所周知、Δ-Σ ADC 的采样率与整个速率(通信速率)不同

    ADS8330 是一款 SAR 器 件、可使用外部 SCLK 时钟信号来控制吞吐率和采样率或仅控制吞吐率、内部振荡器控制器件的采样率。

    请告诉我、您是否希望了解这一点。

    我还想分享一些在线材料、如果您想了解有关该主题的更多信息、这些材料可能会很有帮助。 TI 在 Precision Labs 的标题下整合了教育视频的汇编、其中涵盖了不同的器件类型、其中包括 ADC 和高速 ADC。

    抖动对高速 ADC SNR 的影响

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Cynthia。 我决定使用 ADS8166、它具有内部振荡器、相比而言更便宜。