This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5263:ADS5263IRGCT- ADC 步速误差

Guru**** 2513675 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/897233/ads5263-ads5263irgct--adc-pace-errors

器件型号:ADS5263

当前在 我们的系统中看到与 TI 器件 ADS5263IRGCT 相关的触发23 - ADC 起搏信号错误。  这些芯片取决于时序、当温度发生变化时(即从热到冷或从热到冷)、它们在转换阶段失效。 芯片内部的参数是否由温度确定? 查找 TI 关于这些故障的输入/反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 ADS5263器件。

    我将向我们的经理报告您的问题、并很快告知您。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当温度发生变化时、FPGA 需要对 LVDS 时序进行动态相位校准。

    请考虑此问题。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我们非常希望与我们的设计工程师团队进行讨论、以便进一步讨论。 请提供一个可以访问的数字/名称。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    如果我们遇到 LVDS 错误,情况就会如此,但我们却不会这样做。 LVDS 时序没有任何问题。 所以,这并不能真正回答我们的问题。

     但是,我也不确定问题是否准确反映了我们的问题。 本质上、TI 需要知道、当我们在整个温度范围内进行转换时、输出位时钟在返回全速之前会在~200ns 的时间内减速。 但是、输入时钟没有变化。

    我们希望有一个电话进行讨论。 请帮助提供我可以拨打的联系人号码。

    谢谢、

    劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的 FPGA 再次确认对您的低温条件没有帮助、

    那么、您能否参阅 ADS5263数据表第10页

    可编程 LCLK 相位

    第44页上的更多详细设置

    1) 1)设置寄存器0x42、设置寄存器位 EN_REG_42 ="1"

    2) 2)设置寄存器0x42、将 PHASE_DDR<1:0>2位设置为"10"默认模式值。

    希望这能有所帮助。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此外,请您向我们提供以下信息:

    ===========================

    显示图片。

    如果它是一个位时钟、它只是一个毛刺脉冲。

    如果它一直发生、那么问题就出在这里。

    ===========================  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    我们拥有无法通过互联网共享的机密信息。 我们真的需要通过电话会议进行讨论、因为这种聊天不是一个足够的平台。 请帮助提供联系人号码,以便可以设置电话会议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请将信息发送至

     

    mysecuresoftware_medical@list.ti.com -有关我的安全软件请求、请联系

     

    然后、我们还可以讨论您的请求。

    谢谢!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    如果“10”是 PHASE_DDR 的默认值,我们是否需要写入寄存器? 我们目前没有向该寄存器写入任何内容。

    谢谢、

    劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    的默认值 位= 10。

    对于室温等正常条件、其寄存器值应处于默认条件。

    但您可以强制它进入强制条件、如果这是由温度变化引起的问题

    它将保持相同的值。

    ===================

    注意:在这种情况下、也需要设置 = 1  

    D15.
    0禁用寄存器位 D6、D5和 D3
    1启用寄存器位 D6、D5和 D3

    ===================

    谢谢!

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用写入该寄存器的新固件运行测试、如 TI 建议的那样。 我们仍然遇到步速错误,因此对寄存器的写入没有帮助。 我们仍然看到这个问题。

    谢谢、

    劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否告诉我们如何校准?然后我们可以直接与他们讨论。  

    谢谢!

    祝你度过美好的一天!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请将信息发送至

     

    mysecuresoftware_medical@list.ti.com -有关我的安全软件请求、请联系

     

    然后、我们还可以讨论您的请求。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 哪一天和时间最适合会议? 我可以在您确认后向您发送呼入信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我、您 的时间是否在美国东部时间5月18日星期一下午2点/下午6点正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以请求设置为周一 EST 下午2:30或达拉斯时间下午1:30吗?

     谢谢!

    祝你度过美好的一天!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。 我是否已将来电信息发送到您的安全电子邮件。 计划于周一下午2时30分进行