This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5614:SPI 电路

Guru**** 2789205 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV5614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/891694/tlv5614-spi-circuit

器件型号:TLV5614

大家好、

在客户当前设计中、在 SPI 端口上串联了一个1K 欧姆的电阻器。 如果添加另一个接地电容器、信号质量将会下降、

因此它们移除了 SPI 端口的接地电容。  

我想问、这是否会影响芯片的使用、tlv5614的 SPI 端口是否不能添加到接地电容器?

此致、

基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    只有电源和基准引脚受益于电容器。  SPI 引脚不需要它们。  1kΩ 串联的电阻有点高、但只要不违反时序规格、器件就可以正常工作。

    谢谢、

    Paul