This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:短路电流最大值

Guru**** 2535880 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1120, ADS1231, ADS124S08, ISOW7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/873339/ads1120-short-circuit-current-maximum

器件型号:ADS1120
主题中讨论的其他器件: ADS1231ADS124S08ISOW7842

各位专家、您好!

对于桥式传感器,我有一个关于 ADS1120内部低侧开关的问题:

如果我将 ADS1120连接到桥式传感器、 发生传感器故障导致桥式传感器短路、是否有一个规格说明低侧电源开关在系统能够关闭之前能够承受短路电流灌入的时间(在我的情况下为~130mA)? 我知道它的额定稳态电流为30mA,但我看不到它的绝对最大额定值,或者我可以用来猜测它会以多快的速度升温并损坏器件。

谢谢、

簧片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reed、

    只是为了让我理解、低侧开关是闭合的、桥式传感器从 EXC+短接至 EXC-、这是正确的吗?  电流是否直接在130mA 下测量? 对于这个较高的电流(ns、us、ms)、我们将讨论什么类型的持续时间? 在某些时候、硅片上的内部走线将熔断。  了解导致此问题的原因有助于更好地了解可能的解决方案。

    通常、ADS1231等器件(其低侧开关的设计与 ADS1120类似)的旧规格为100mA 瞬时电流、绝对最大值为。 您会注意到、ADS1120数据表中没有此规格。  主要是因为很难指定"一元"的真正含义。  对于 ADS124S08、通过低侧开关和电气特性表的绝对最大电流额定值为100mA 连续电流、允许正常运行时的最大电流为75mA。 ADS1231的设计信息可通过低侧开关实现40mA 的连续电流。  正如我之前提到的、ADS1120在设计中是类似的、开关电阻的特性是35mA。  根据设计标准、我会说 ADS1120无法承受与 ADS124S08相同的电流。

    这里的部分问题是有足够的仿真数据来提供一些指导。  任何实际的器件测试都是破坏性的、可能无法完全覆盖批次变化。  问题的第二部分是设置特定条件、然后在数据表中正确传播此信息。 因此、最佳方法是在使用 ADS1120时首先避免过流情况。 此时、了解导致短接产生高电流的条件将非常重要。  

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:


    我非常感谢您的详细回答。 130mA 短路的时序以毫秒为单位(130mA 来自为电桥供电的 ISOW7842、且其 SC 电流~130mA)。 由于这一长度以及 ADS1231 (类似 LS 开关)也无法处理这一事实、我们将更改设计以使用外部低侧 MOSFET。

    感谢您的帮助!
    簧片