This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1259:2个具有相同内部振荡器的 ADC

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1259, ADS1243, ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/891319/ads1259-2-adcs-with-same-internal-oscillator

器件型号:ADS1259

您好!

我想在一个 ADS1259中使用内部振荡器 、并 在第二个 ADS1259中使用同样的时钟、是否可以?

SyncOut 信号似乎是针对这种情况、但它会生成 fclk/8、我不确定这对 CLKIN 是合适的。

谢谢、

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    这是可能的、但不建议这样做。 如果您想为两个 ADC 使用外部时钟、我们建议为两个 ADC 使用相同的外部时钟来保持同步。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    您能否推荐一款经济高效的器件用作外部时钟?

    建议的频率非常具体(7.3728MHz)。

    谢谢、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    您是否无法使用 ADS1243的内部振荡器? 这将是最便宜的选择

    以下是 DigiKey 的可能时钟列表:https://www.digikey.com/short/zjzv5q  

    7.3728MHz 时钟频率是实现 ADS1232数据表中指定的数据速率的标称值。 但您可以使用0.1至8MHz 范围内的任何值、如下所示。 然后、数据速率将根据使用的时钟频率进行缩放。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的回答。

    是的、我们希望使用内部振荡器、但同时使两个 ADC 保持同步、这就是我的帖子的目的。 我需要以尽可能最佳的同步方式捕获这两个信号。

    我认为内部时钟的+/-2%容差可能足够好、但我想避免这种容差、因为它增加了4%的最大误差。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    明白了、感谢您回来。

    为了最大程度地减小误差并确保同步、我同意最好使用外部振荡器。 但这必须与系统的成本和复杂性保持平衡是可以理解的。

    布莱恩