This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8363:数据输出比标称值大~13dB

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8363

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/880532/ads8363-data-output-13-db-greater-than-nominal

器件型号:ADS8363

我看到的问题是、我有两个相同的板、每个板上都有一个 ADS8363。  一个板提供比另一个板高~13dB 的数字输出、并将相同的输入信号应用于 ADC 输入。  我无法理解这是怎么发生的。  该器件与接地 SDI 输入搭配使用、并且 M1=M2=0、因此所有寄存器都应默认设置。  我在电路板上找不到任何可能 导致部件行为不同的物理问题、因此我想寻求有关如何解决此问题的建议。 是否有内部模式会导致串行数字输出的解码输出高出~13dB? 我目前没有读取内部寄存器的权限、但可能需要一些努力。

案例 CS0134878是与 TI 的原始通信。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的发帖。 需要注意的两个快速调试步骤:

    1. 您能否探测两个 REFIO 引脚以确认预期的2.5V 电压来自两个基准缓冲器?
    2. 您能否探测 SPI 以确认您的控制器是否正确锁存了数据并读取了与逻辑分析仪相同的值? 这种幅度差异可能由位移或缺少某些 MSB 来解释。

    此致、