This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258-EP:ADC 输出电压与实际输入电压的线性偏移。

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1258, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/881039/ads1258-ep-linear-offset-at-adc-output-voltage-from-the-actual-input-voltage

器件型号:ADS1258-EP
主题中讨论的其他器件:ADS1258、 OPA192

您好、先生、

我们正在项目之一中使用 ADS1258。

ADS1258用于模拟前端设计、它应支持双极输入信号(+/-2.5V)。

因此,AVDD 连接到+2.5V,AVSS 连接到-2.5V;

此外、VREF 我们还使用了 VREFP =+2.5V 和 VREFN =-2.5V。

 MUXP 和 MUXN 的多路复用输出通过 OPA192运算放大器进行缓冲、并分别提供给 ADCINP 和 ADCINN 引脚。



ADC 芯片寄存器的测量读数为

VCC = 4.95V
VREF = 4.947V

AIN1引脚输入 电压               ADC 输入电压

             0mV                                          -0.5mV

             1mV                                         1.22mV

            1mV                                          1.22mV

            2mV                                          -1.33mV

             3mV                                          3.1mV

            5mV                                         5.1mV

           10mV                                          9.1mV

              1V                                              991.1mV

               2V                                             1.984mV

               5mV                                           -6.97mV

               -10mV                                        -11.01mV

               -1V                                             -995.3mV

                -2.5V                                    -2.483mV

我们面临的问题是、无论输入电压被馈送到 AINx (在 0V +/-2.5V 范围内)、我们都可以从实际输入获得 ADC 输出电压的线性偏移。

为什么输出电压偏离输入? 因此、请尽快为我提供解决方案。

为供您参考、我随附了我们的原理图。

e2e.ti.com/.../ADC_5F00_ADS1258_5F00_Schmatic.PDF

此致

Lakshmanan V

 

               

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshmanan、

    在测量输入电压时、是否在 AIN1和 AIN0之间进行测量? 您似乎没有任何其他连接到原理图上的任何模拟输入。 但不清楚 AIN1上的电压是多少("sw_thermopile_adc_P")。 至少 AIN0表明电压介于0至1V 之间。

    您还可以在信号链中获得 OPA192、ADS1258和 OPA2912的偏移。 您是否执行了偏移校准、甚至是偏移测量、以了解进入系统的偏移量? ADS1258可通过内部系统读数实现此目的、但您必须使用自动扫描模式来启用此功能。 您还可以打开斩波以改善失调电压、但这不会消除 ADC 外部的失调电压。

    您能否提供原始 ADC 输出代码、而不是转换后的值?

    布莱恩