This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1303E0510:启动时序详细信息

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/881010/amc1303e0510-detail-of-start-up-timing

器件型号:AMC1303E0510

您好!

您能告诉我"t1"是多少秒吗?
此外、DVDD 条件是2.7V 还是更高?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    "t1"的斜坡部分将取决于系统以及 DVDD 电源的供电位置。 未指定"t1"平坦部分的时序。 如果 AVDD 和 DVDD 均处于活动状态、则输出位流将在 t_ASTART 指定的第一个输出位开始后的0.5ms 内无效。   

    DVDD 的范围为2.7V 至5.5V。