Other Parts Discussed in Thread: ADS8598H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8598H 大家好, 我设计并构建了一个原型,它使用三个 ADS8598H ADC (总共24个通道),每个 ADC 都配置为串行模式。 所有三个 ADC 的硬件配置都是相同的(它们是同一设计的每个实例)。 其中两个 ADC 按预期工作、但第三个 ADC 输出在 DOUTA 和 DOUTB 线路上反相的数据(即零值输出为111111111111111111111111、而不是0000000000)。 我已经使用示波器验证了所有设置引脚(范围、REFSEL 等)、这三个引脚都是一致的。 我还从我使用的 MCU 上断开了输出数据线路,这些线路仍处于反转状态(因此与 MCU 没有冲突)。 有什么想法或建议会导致此问题? 这可能是计时问题、电源定序问题还是含糊不清的问题? 我在这一点上很偶然。 谢谢 、Errol