This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1336:AMC1336、AMC1303和 AMC1306的最大输入频率

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/880345/amc1336-max-input-frequency-of-amc1336-amc1303-and-amc1306

器件型号:AMC1336

大家好

你会

AMC1336、AMC1303和 AMC1306的最大输入频率是多少?
测量是电流或电压、因此 我们假设 1MHz 足以进行测量。  

此致

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,松本-圣!

    您能不能再简单介绍一下 AMC1336、AMC1303和 AMC1306的最大输入频率是什么意思?  您是否指的是器件可可靠采样的最高频率输入?  如果是、我必须说、这取决于您应用于器件输出数据流的任何数字滤波器中所使用的 OSR。  例如、对于 AMC1336、如果您要使用 256 OSR 和21MHz 调制器时钟、则可以实现82kSPS 的数据速率。  然后、根据奈奎斯特理论、您可以解析41kHz 的信号。  AMC1303M25的 OSR 为256、采样率为78kSPS。  请告诉我们您正在努力实现的目标、我们将尽最大努力提供帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    感谢您的提问。  

    器件的最大输入频率受调制器的采样频率的限制、对于具有外部供电时钟的调制器、该频率范围为9-21MHz。 奈奎斯特理论将应用于这里、它是限制因素。 您希望采样至少2倍的输入频率、这样就不会使用无法解析的频率进行测量。 如果输入频率较高、则时钟频率也应为高。 1MHz 采样是可能的、但会以牺牲分辨率为代价。

    如需更多信息、请参阅此白皮书: http://www.ti.com/lit/wp/sbaa359a/sbaa359a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom San

    感谢您的回复!
    好的、我们明白了。
    我们要确认它 取决于采样频率。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    下面是一个简单的方框图、可帮助说明信号链。

    输入信号->调制器->数字滤波器->输出结果

    它取决于调制器的采样频率和数字滤波器。 调制器可以解析的最大输入频率有一个限制、这就是我的帖子涵盖的内容。 但是、正如 Tom 指出的、数字滤波器最终将限制可采样的最大频率输入信号。 数字滤波器具有高度可配置性、可根据系统的分辨率/最大输入频率要求进行更改。 我所链接的文件对此进行了更详细的介绍。