This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:Vref 规格

Guru**** 2751615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/891355/ads52j90-vref-specifications

器件型号:ADS52J90

您好!
数据表未说明任何有关内部 Vref 的信息。 我们想知道 Vref 的噪声系数和热稳定性。 或者这些数字是否包含在其他值中?
请就此帮助我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米歇尔  

    感谢您使用 TI ADC! 内部 VREF 是一种专有设计、可在数据表中指定的-40°C 至85°C 温度范围内保持其稳定性。  其噪声性能在整个温度范围内也不会影响 ADC 的 SNR。

    当您使用内部基准时、这很简单、您不需要太多担心。  

    谢谢!

    小春

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaochen:

    感谢您的快速回答。 现在已经很清楚了。

    此致、

    米歇尔·沃特斯