This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:未知命令

Guru**** 2537740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/878663/afe4490spo2evm-unknown-command

器件型号:AFE4490SPO2EVM

我正在开发自定义 GUI、并且正在使用串行监视器程序来确保不会丢失所提供 GUI 正在发送的任何基本命令/设置。

我注意到板载启动 GUI 正在发送0x08 0x0D、但我在任何文档中都看不到0x08命令。 此命令是什么? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    0x08是用于校准的命令、但这在固件中没有意义。 您可以忽略此命令。

    此致、

    Prabin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不会修改固件、而是创建一个新 GUI 来与现有固件集成。 校准的确切内容是什么? 我可能需要执行相同级别的校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

      发送0x08将调用校准函数、校准函数为空、始终返回一个常量。 无需从定制 GUI 发送此命令。

    此致、

    Midhun Raveendran