This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7750:TI 中与 DS4422/DS4424竞争的类似功能器件

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7750, DAC43401, DAC53401, DAC7573

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/873211/dac7750-similar-function-part-in-ti-to-compete-with-ds4422-ds4424

器件型号:DAC7750
主题中讨论的其他器件: DAC43401DAC53401DAC7573

大家好、

我可以帮您提议与 DS4422/4424类似的 TI 器件吗? (2和4通道)

似乎我们只有 DAC7750/7760是 SPI 接口、  我们是否有 I2C 接口和类似的 DS4422/4424功能解决方案?

谢谢你。

此致、

艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    我们的大多数缓冲电流输出器件都是使用工厂自动化和控制 PLC 或传感器应用构建的、其中 SPI 更常见。 还具有  这些应用所使用的无处不在的4-20mA 输出范围。

    同时、DS4422/DS4424更适合用于各种应用中的电源裕度调节或自适应电压调节功能。 过去、低电流输出器件一直用于这些应用、但也可以使用电压输出产品来实现相同的结果。

    最近、我们发布了 DAC53401 (10位)和 DAC43401 (8位)单通道电压输出器件、这些器件具有 I2C 接口和多个"挂钩"、使其比您的平均电压输出 DAC 更适合这些裕量调节或 AVS 应用。

    有一个特定于 DAC53401的应用手册、您可以在以下位置找到: http://www.ti.com/lit/an/slaa887/slaa887.pdf

    此外、 有关此函数的一般应用手册可从以下网址获取:http://www.ti.com/lit/an/slyt777/slyt777.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Duke、

    谢谢你。

    客户正在寻找 DAC7573 (4通道)、我认为设计电压裕量电路是可以的、对吧?

    此致、

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    DAC53401系列中有一些专门构建的函数、DAC7573中未提供这些函数、这可能会影响整个解决方案的性能。 将来可能会有其他与四通道产品的交叉点、但我建议我们离线讨论。 由于任何原因、我都无法看到您的 myTI.com 信息、因此我需要您给我发送电子邮件以促进讨论。