This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:S 参数和 SBAA219

Guru**** 2927310 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/871060/adc32rf45-s-parameters-and-sbaa219

器件型号:ADC32RF45

您好!

我阅读上述有关 ADC S 参数的应用报告。

问题1. 第6页的状态使用1:1变压器将 ADC 输入的差分阻抗转换为单端 S 参数模型。  但模型默认定义为差分;为什么使用变压器元件? ADC 的测量阻抗是否为单端?

问题2. 第10页。  报告状态使用1:1变压器连接到变压器、但 ADS 原理图使用2:1变压器。  为什么是这样? 它是如何计算的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我从论坛下载了与 ADC32RF45相关的单端 S 参数并仿真了阻抗。

    在1.82GHz 时、阻抗(参考50 Ω)为50*(0.216+j0.237)= 10.8+j11.85。 幅度 Z 约为16欧姆。  因此、对于差分、阻抗是单端阻抗的2倍、即32欧姆差分电阻(c.f 应用手册、25 Ω 差分)

    问题1. 为什么测量的 S 参数与应用手册之间存在差异?

    问题2. 哪一个是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maxplus、  

    我们将仔细研究您的问题、并尽快回复您。  

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxplus:

    问题1. 第6页的状态使用1:1变压器将 ADC 输入的差分阻抗转换为单端 S 参数模型。  但模型默认定义为差分;为什么使用变压器元件? ADC 的测量阻抗是否为单端?

    答案:报告中提到的所有 S 参数都是"差分模式"数量。 为便于理解模型、未添加"DD"修复程序。 SDD11被称为 S11。 变压器元件用于从单端 S 参数模型获取差分输入。  

    问题2. 第10页。  报告状态使用1:1变压器连接到变压器、但 ADS 原理图使用2:1变压器。  为什么是这样? 它是如何计算的?

    答案:每个差分侧使用的变压器为1:1。 这里使用的是差分100欧姆基准。 图14对此进行了说明。 从表2中、我们可以看到差分100欧姆(根据假设的单端50欧姆系统计算得出)使用了哪些组件值  

    关于应用手册中的值与提供的 S 参数文件之间的不匹配、我联系了制作应用手册的团队。 将在2或3天内更新您。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    ADC 的 s2p 块以50欧姆单端电阻测量。 ADC 的基准差分阻抗为100欧姆。 因此、阻抗变压器 N 应为1.414。  为什么选择2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxplus:

    请找到应用手册中提到的随附差分 S 参数(S11dd)。 要设计匹配电路、请 使用此文件、而不是您之前下载的 S2P 块。 对于仿真、您可以按照应用手册中所述的方法进行仿真、因为该方法已经过验证。

    e2e.ti.com/.../diffSpar.txt

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢你。

    我将对此进行研究。 由于 S 参数处于差分模式、我的理解是否正确、即不需要阻抗变压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxplus:

    你是对的。 不需要进行阻抗变换。

    此致、

    Vijay