This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038:SPI 上的 CRC

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/891285/ads7038-crc-on-spi


您好!

该器件支持 CRC。

我希望器件在 SPI 上发送和接收 CRC 值、但我在数据表时序图中找不到任何 CRC 数据字段、如图{25、31、32]

请告知您如何使用 CRC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表的第16页对 CRC 进行了说明、 但您应该注意到没有显示 CRC 的时序图。

    CRC 在每个数字事务的末尾增加了8位、进出都是如此。 使用数据表中提供的公式来评估这种8位加法。

    该器件的工作原理与说明的相同、只是需要将每个事务再扩展 8位

    此致

    Cynthia