This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:某些 ADC 通道上的转换结果问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/890214/ads1263-problems-with-conversion-result-on-some-adc-channels

器件型号:ADS1263

我在通道1至9上使用 ADS1263进行 ADC 转换。 我可以看到、一些通道按预期工作、但一些其他通道在0V 范围内的输入电压下显示正溢出。

下面是我的打印输出:

ADC 器件1通道7:原始值= 0x7ffffff (2147483647)电压= 2.500100V 转换数据就绪位= 1;PGA 低误差= 4、PGA 高误差= 4、PGA 差分。 ERROR=4、转换数=4

转换读数 CRC 正常。

下面是我的寄存器映射打印输出:

SPI_ADC_ADs1263_regmap
SPI ADC ADS1263的状态输出:
   ADC ADS1263 32位 IC40 SPI 地址3索引0:
   1A。 ID = 0x23:
   1b。 电源= 0x11:
   1c. 接口= 0x5:
   一维。 mode0=0x40:
   1e. MODE1=0x80:
   1f。 MODE2=0x82:
   1G。 INPmux=0x7a:
   1小时 ofcal0=0x0:
   1I。 ofcal1=0x0:
   1日 ofcal2=0x0:
   1K。 fscal0=0x0:
   1L。 fscal1=0x0:
   1M。 fscal2=0x40:
   1N。 idacmux=0xbb:
   1 o。 idacmag=0x0:
   1P。 refmux=0x0:
   1R tdacp=0x0:
   1s。 tdacn=0x0:
   1T。 gpioon=0x0:
   1U。 gpiodir=0x0:
   1W。 gpioodat=0x0:
   1V。 adc2cfg=0x0:
   1年 adc2mux=0x1:
   1Z。 adc2ofc0=0x0:
   第1季度 adc2ofc1=0x0:
   1AA。 adc2fsc0=0x0:
   1AB。 adc2fsck 1=0x40:

 您是否对这种情况的发生有一定的了解?

谨致问候 Simon Mali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    欢迎来到 E2E 论坛! 我对延迟回复表示歉意。 我可以看到您的原理图吗?  如果您看到正满量程(+FS)读数、且输入为2.500100V、那么当使用2.5V 的内部基准电压时、我预计会有+FS。  因此、我需要有关连接到 AINCOM 和 AIN7的内容的更多信息。  此外、请帮助我了解"0V 范围"的含义。

    如果您要将2.5V 的外部电压连接到 AIN7、将2.5V 连接到 AINCOM、那么我希望转换结果接近0。  这是如何连接电源的? 如果使用外部电源、则必须确保接地。  我还建议检查 ADS1263上的任何焊接连接、以确保正确焊接连接。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bob

    非常感谢您的回复。

    问题得到解决。 我在电路板上有短路。 现在、ADC 按照我的预期工作。 很抱歉打扰你。

    但是、也许您可以回答我关于参考的问题。 如果为 ADC 使用+-2.5V 电源、您计划如何使用内部2.5V 基准? 我想更方便的方法是使用2.048V 内部基准电压或类似的器件? 对于+-2.5V PS、是否有一些技巧或者我必须使用外部基准?

    最恰当的考虑

    Simon M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    您可以使用外部基准、但没有理由不使用内部基准。  令人困惑的是、基准是指 AVSS 而不是 AGND。 当从 REFOUT 到 AGND 进行测量时、您会看到大约0V、但如果您从 REFOUT 到 AVSS 进行测量、则会看到2.5V。 即 ADS1263输出的实际基准电压。  当您选择内部基准电压(2.5V)时、满量程范围将为+/- 2.5V/(PGA 增益)。

    此致、

    Bob B