我在通道1至9上使用 ADS1263进行 ADC 转换。 我可以看到、一些通道按预期工作、但一些其他通道在0V 范围内的输入电压下显示正溢出。
下面是我的打印输出:
ADC 器件1通道7:原始值= 0x7ffffff (2147483647)电压= 2.500100V 转换数据就绪位= 1;PGA 低误差= 4、PGA 高误差= 4、PGA 差分。 ERROR=4、转换数=4
转换读数 CRC 正常。
下面是我的寄存器映射打印输出:
SPI_ADC_ADs1263_regmap
SPI ADC ADS1263的状态输出:
ADC ADS1263 32位 IC40 SPI 地址3索引0:
1A。 ID = 0x23:
1b。 电源= 0x11:
1c. 接口= 0x5:
一维。 mode0=0x40:
1e. MODE1=0x80:
1f。 MODE2=0x82:
1G。 INPmux=0x7a:
1小时 ofcal0=0x0:
1I。 ofcal1=0x0:
1日 ofcal2=0x0:
1K。 fscal0=0x0:
1L。 fscal1=0x0:
1M。 fscal2=0x40:
1N。 idacmux=0xbb:
1 o。 idacmag=0x0:
1P。 refmux=0x0:
1R tdacp=0x0:
1s。 tdacn=0x0:
1T。 gpioon=0x0:
1U。 gpiodir=0x0:
1W。 gpioodat=0x0:
1V。 adc2cfg=0x0:
1年 adc2mux=0x1:
1Z。 adc2ofc0=0x0:
第1季度 adc2ofc1=0x0:
1AA。 adc2fsc0=0x0:
1AB。 adc2fsck 1=0x40:
您是否对这种情况的发生有一定的了解?
谨致问候 Simon Mali