This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118-Q1:5V 电源电压

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/901180/ads1118-q1-5v-supply-voltage

器件型号:ADS1118-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS1118

大家好、

我的客户现在使用 ADS1118。 在采样期间、采样值有时会降至0。

电源电压为5V、基准电压为4.096V。 输入是单个外部输入。 输入范围为0-2.5V。

 我是否可以使用5V 作为电源电压? 我发现电源为2-5.5V。  

如果电源电压为5V、是否存在风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amelie、


    使用电源为5V 且具有任何 FSR 设置的器件时、应该不会出现任何问题。 如前所述、电源运行电压应为2V 至5.5V。

    您的客户是否在读取设备时遇到问题? 当它们需要获取数据时、它们是否从器件中读取0V? 他们使用哪种数据检索模式?


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amelie、

    我已经听过您的声音了一段时间、因此我想我会检查您的客户是否解决了读数问题。 正如我在上一篇文章中提到的、5V 电源处于正常工作范围内、但我还想检查0V 的读数。 我只是想确保它得到了解决。

    我现在将关闭此帖子、但如果您的客户仍然存在问题、请发帖、我们可以继续处理此帖子。

    吴约瑟