This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08D1520QML-SP:需要查找兼容的 ZIF 连接器的帮助

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC08D1520QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/869590/adc08d1520qml-sp-need-help-finding-a-compatible-zif-connector

器件型号:ADC08D1520QML-SP

尝试找到适合 ADC08D1520QML-SP 组件 的 ZIF 连接器、以便对潜在的飞行硬件进行辐射屏蔽测试。  任何事情都有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们的一位器件专家正在研究这一点。 确切地说、您是否正在寻找一个插座、以便可以将其插入 ADC (无焊接)?

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确的 Dan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我仍在为您研究套接字信息、作为建议。 如果您与我们分享任何需要执行但尚未提供的特定辐射测试、我也很感兴趣。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是由客户驱动的、在 新程序中需要进行初始闩锁测试。  对单元中的所有 IC 执行此测试、这是在没有设计和制造定制连接器的情况下查找 ZIF 连接器时遇到麻烦的唯一原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    明白。 我仍在与团队合作、以了解是否有适合您的解决方案。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    不幸的是、我未能就此提出大量内容。

     

    我被告知我们的 ATE 插座 是一项特殊功能、它在一个特殊载波中测试预导联成形器件。

     

    您 应该能够找到一个128引脚 CFP 插座、此插座适合这个部件、具体取决于引线形成…机械信息在 TI.com http://www.ti.com/product/ADC08D1520QML-SP/pinout-quality 上

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rob 的回应、

    您能告诉我是哪家公司为该器件定制插座的吗?  到目前为止、这将是我需要遵循的方向、并创建定制的方向、很难找到 IC 封装的标准尺寸。

    谢谢、

    Kevin Hansing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    很抱歉、我们最终找到了一个插座。

    这是信息

    Wells-CTI # 619-1280811

    另请参见随附的。

    此致、

    Rob

    e2e.ti.com/.../619_2D00_1280811_2D00_HS_5F00_B.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、感谢您的帮助。  我点了两份!