This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258:以直接读取方式从 ADS1258读取数据(无命令)

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/880380/ads1258-reading-data-from-ads1258-in-direct-read-no-command

器件型号:ADS1258

你好。。。

我想知道如何在直接模式下从 ADS1258读取数据。

当 DRDY 进入低电平时、IAM 在直接模式下读取数据。如果 DRDY 处于低电平、我将发送64个 SCLK 周期。 在64个周期后、我将使 CS 处于高电平。

2.我正在从 ADS1258接收数据。 我想知道如何读取我是否需要在 SPI SCLK 正周期中读取为负周期。

3、现在我在正 SCLK 边沿上读取数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naresh、

    如数据表第30页所述、DIN 中的数据在 SCLK 的上升沿移入转换器、而在 SCLK 的下降沿在 DOUT 移出数据。

    布莱恩