This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1672:如何使用接地参考单端信号驱动 ADS1672

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1672, OPA320, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/890591/ads1672-how-to-drive-ads1672-with-a-ground-referenced-single-ended-signal

器件型号:ADS1672
主题中讨论的其他器件: OPA320OPA192

尊敬的支持:


 我需要使用单端信号驱动 ADS1672、低噪声为4Vpp
电压放大器、同时保持 ADC 规格。

电压放大器具有低输出阻抗(约300欧姆)、无法驱动

负载低于10k Ω。 所需带宽为250kHz。 功耗不是问题、

 ADS1672将用于分析材料科学测试中的1/f 噪声
任何前置放大器/驱动器的1/f 噪声都应尽可能低。 它的电流噪声不是问题、

输出阻抗较低。 但是、电压噪声可能是一个问题。
请您向我推荐最佳前端(驱动器/电路)。 在 ADS1672数据表中、我只找到了一个方案

(图41)、单端信号以 CM 为基准、而不是 GND 为基准。

感谢你的帮助。
此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    请查看此模拟工程师电路:

    http://www.ti.com/lit/an/sbaa246a/sbaa246a.pdf

    根据您的特定要求、上述电路将需要进行以下修改:

    需要 将+/-4V 输入的增益调整为+/-3V 差动输出。  将 Rg1、Rg2从1k Ω 更改为2.67k Ω。

    将 Vocm 更改为2.5V、以满足 ADS1672的共模输入要求。

    3. 将 OPA320更改为 OPA192以支持更高的输入电压范围。

    将 OPA192电源电压更<V+<15V and -5V> 改为5V、电压范围更改为+/-15V、以支持+/-4V 输入。

    5、 Rfilt1、Rfilt2需要更改值、10欧姆的数据表值将是一个良好的起始值。

    6. Cfilt 应至少更改为750pF,但通常可以在1nF 至10nF 范围内将其增加到更高的值。

    可能还有其他放大器组合可提供更好的性能、但这些器件是一个很好的起点。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith、

    非常感谢您的帮助。

    我将从你的建议开始。

    此致、

    Alberto