This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP90100:在接近较低工作范围的温度下产生干扰。

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP90100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/900846/lmp90100-disturbances-at-temperatures-near-lower-operating-range

器件型号:LMP90100

尊敬的先生或女士:

 

在我们的其中一个器件中、我们使用96 LMP90100。

 

LMP90100配置为多通道连续转换。 我们在使用 LMP90100时遇到的问题接近外部温度室温度-40°C 我们的测量结果表明、ADC 附近的内部器件温度约为-35°C 因此、我们不会在指定的温度范围之外运行。

 

我们的问题是、在某些 ADC (96个 ADC 中的10%)上、我们测量的干扰高达12uV。 我们使用比例式测量、因此我们可以排除基准电压的问题。

 

一个有趣的事实是、这些干扰仅在我们在-40°C 至85°C 和-40°C 的温度周期内运行器件时出现 问题并不总是出现在同一个 ADC 上。 当一个新的温度周期被完成时、有问题的 ADC 有可能是正常的、并且一些好的 ADC 有可能会导致问题。 干扰 仅在-40°C (气候室温 )时出现。 在其他校准点(5°C、23°C、45°C 和85°C)、结果非常完美!

 

我们想知道在这种交替温度下运行 LMP90100时是否存在任何限制或已知问题,或者您对我们的工作模式的一般看法。 如果您想获得 ADC 寄存器的原理图或源代码、请与我联系。

 

此致

Miguel Cabrita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!  

    我对使用该器件进行温度测试并不感到担忧、但我知道在执行此类测试时、所有电路都会受到某些担忧。 我有几个问题可以帮助我们诊断此问题。  

    从-40C 到85C 再回到-40C 的速度有多快?

    在这些温度变化期间、您是否在某个点打开了箱门、以便湿度正常工作?  

    在获取数据之前、电路在这些温度下浸泡了多长时间?  

    我想在进行此温度应力测试之前确认器件未显示问题?  

    器件应力测试后是否继续显示问题? 即测试导致的永久性损坏?  

    如果这些转换发生得太快、可能会有水分积聚、从而对测量产生影响。 我建议在转换过程中达到室温后打开室温几分钟、然后在达到最终温度后、留出大量时间(20分钟、具体取决于室大小、密封质量等)让室温浸泡。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的回答。

    >从-40C 到85C 再到-40C 的速度有多快?

    我们从23C 开始、将空调室配置为-40C、然后从-40C 配置为85C。 从23C 到-40C、气候室需要大约90分钟、从-40C 到85C、需要大约 60分钟。

    >在这些温度变化过程中、您是否在某个点打开了处理室门、以便湿度正常工作?

    不可以、我们不会打开腔室门。

    >在获取数据之前、电路在这些温度下浸泡了多长时间?  

    在-40C 和85C 温度下、我们等待 大约180分钟、直至器件达到温度并获取数据。

    >我想在进行此温度应力测试之前确认器件未显示问题吗?  

    这些器件之前未显示任何问题、在23C 冷复位后、它们恢复正常。

    > 器件负荷测试后、器件是否继续显示问题? 即测试导致的永久性损坏?

    不可以、在下一个温度周期、有问题的 ADC 可能会再次正常工作、但其他 ADC 可能工作错误。

    过渡和水分积累的相关信息。

    我们的模拟输入通道具有皮卡化涂层。

    此致

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    感谢您提供清晰的反馈。  

    确实显示错误的器件在第二次、第三次、第四次进行温度应力测试时、是否继续显示相同的错误结果? 故障是否可重现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    当我们运行多个测试而不复位硬件时、我们会在受影响的器件上测量相同的干扰、但它不一定与上一周期中的器件相同。 因此、对于一个特定的器件、它不可重现。 我们只知道、当我们运行一个周期时、将会有器件出现此问题、但我们无法判断这是什么。

    我们以为会出现配置错误、并在各种配置下进行了许多测试、但 干扰与配置无关。

    此致、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    这可能是 SPI 时序问题。 可能已经存在某种违反、并且随着在温度范围内执行测试、违反情况会变得更糟。 这是一个很难提出的问题、但是否可以获得示波器截图来显示您在整个温度范围内的 SPI 通信? 如果温度不是过高、则室温是一个良好的起点。 来自 MCU 的低温原始数据也可能有所帮助。  

    可能遗漏了某个位、或者存在某种类型的错误 SCLK、从而导致了该问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

     干扰是恒定的。 我们会在几分钟内测量它们。 如果这是 SPI SCLK 问题、当数据因移位位而随机变化时、干扰是否像尖峰?

    另一个观察结果是、这似乎不是 SPI 问题、即当我们运行 cylce 时、在最初的-40C 温度下、值是可以的。 该问题在进入85C 后出现、然后返回-40C。

    之所以这样做、是因为我们在两个温度点测量一个不在气候室内的高精度电阻器。 我们希望在-40C 下的第二次测量中获得相同的值、干扰非常小、而在大多数器件中则是如此。

    如果您想查看我们的措施的任何数据、请告诉我。

    此致、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    除非在一串 SCLK 的末尾持续发生该情况、否则可能会发生该情况。  

    如果您可以获得、则与显示错误的器件进行 SPI 通信将会很好。 我想了解您正在接收哪些数据、并知道您希望接收哪些数据。 从这里、我们可以看到是否有遗漏的位、或者 SCLK 是否在不应跳闸的情况下被跳闸。 然后、我们可以查看通信的时序、以确保温度变化不会导致违反时序。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    在我们的内部会议中、我们讨论了 SPI 问题的可能性。 当我们在"ScanMode2:一个或多个通道连续扫描"中测量三个通道时、此干扰仅出现在一个通道上、这一事实使我们认为 SPI 可能不会成为问题。

    [报价用户="Alexander Smith">如果您能获得该信息、则与显示错误的器件进行 SPI 通信将会很好。 我想了解您正在接收哪些数据、并知道您希望接收哪些数据。 从这里、我们可以看到是否有遗漏的位、或者 SCLK 是否在不应跳闸的情况下被跳闸。 然后、我们可以查看通信的时序、以确保温度变化不会导致时序违规。

    我们需要一些时间来实现这一目标、因为实际的流行病情况。 我将告诉您我们何时可以向您提供数据。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    感谢您回来。  

    这当然是一个好问题,我们正在继续在内部讨论这个问题可能是什么。  

    除了 SPI 示波器捕获、您能否提供一组良好和不良数据(原始 ADC 数据)?

    更完整的系统说明、包括为何使用类型的传感器?  

    原理图?

    据我所知,在后勤方面也比正常情况困难一些。 请告诉我您何时获得数据并保持安全。