This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:ADS1298R:呼吸通道问题

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298RECGFE-PDK, ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/880395/ads1298r-ads1298r-problem-with-respiration-channel

器件型号:ADS1298R
我将呼吸通道连接到 RA 和 LL (II)、如下所述: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/762505
;在呼吸通道上、我观察到信号重复 II (~1mV)、但幅度较小(~0.2mV)。 可能出什么问题了? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    有关  使用 ADS1298R 中的呼吸功能的一些有用文档、请访问 ADS129x 常见问题解答页面。 ADS1298RECGFE-PDK 用户指南还提供了一些示例原理图和软件设置、以及用于说明预期基线和峰峰值呼吸幅度的公式示例。

    此致、