This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8684A:处于空闲模式

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8684A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/880324/ads8684a-in-idle-mode

器件型号:ADS8684A

大家好、

对于 ADS8684A、我们知道在上电后、ADS8684A 处于空闲模式、在收到命令之前不执行任何功能。

我们感到奇怪的是、如果我们加电而不为器件提供任何命令、它会保持轮询和输出重复、如下所示。

它是否正常?

0xC0000000 (C0000000h)

0XC4000000 (C4000000h)

0xC8000000 (C8000000h)

0xCC000000 (CC000000h)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    在上电或复位期间、命令寄存器的默认内容全为0 (NO_OP)、器件中的不同程序寄存器将以其默认值唤醒、并且器件在进入任何运行模式之前等待写入命令。 NO_OP 命令是前一模式下的继续操作。 此外、当您在 SDO 线上获取数据时、您必须通过拉低/CS 来选择 ADC、该值也用于启动转换。 但是、在任何情况下、对于前16个 SCLK、您都不应该在 SDO 上看到任何代码、但您看到了它们、这是不应该的、应该是错误的。 您能否在一个或两个特定帧中使用/CS、SCLK、SDI 和 SDO 捕获时序图? 谢谢。

    此致、

    戴尔