This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:加电时无 DRDY 脉冲、无 SPI 响应

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/888143/ads1262-no-drdy-pulse-on-power-up-and-no-spi-response

器件型号:ADS1262

您好!

我在使 ADS1262正常工作时遇到问题。 我的器件的 ADC 部分的原理图如下所示:

芯片上电、START 引脚由 MCR 保持高电平、我观察到#14 (DRDY)上没有脉冲。 根据数据表、在启动后、在上拉#20 (复位/PWDN)和#9 (启动)的情况下、它应@20Hz 脉冲。

我观察以下电压(所有测量值都相对于 DGND):

C13上的 DVDD:4.54V、纹波峰-峰值为~170mV

C15上的旁路:1.91V (22mV 纹波 p-p)

C14上的 AVSS:-2.03V (180mV 纹波)

C11上的 AVDD:+2.48V (80mV 纹波)

C14上的 REFOUT:-1.97V (180mV 纹波)

该芯片也不响应 SPI、模拟电压电源线的噪声很大、但我认为缺少 DRDY 脉冲是应事先解决的核心问题。   

有什么想法这里发生了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 PA、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    AVDD 和 AVSS 电源是如何生成的、它们是否以 DGND 相同的接地层为基准? 如果您有更完整的原理图供您分享、将会有所帮助(如果您不希望将其附加到此主题、则可以通过电子邮件发送至 pa_deltasigma_apps@ti.com)。

    根据您的信息、"AVDD - AVSS"电源电压看起来有点低(4.5V;建议的最小模拟电源电压为4.75V)。 此外、REFOUT 应具有 AVSS + 2.5V 的电压电势、这可能表示某个位置的连接不良。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的简短回复。 我已通过电子邮件向您发送了器件的完整原理图。

    电源继电器由 TI LM27762DSSR 双电源+ LDO 芯片生成。 我的设计目的是为 AVDD 和 AVSS 提供+/-2.5V 电源、但实际上我在电路板上看到了一些焊接问题。 也许我会更彻底地检查这一点、尽快返回结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 PA、

    感谢您提供原理图!

    没有任何突出的问题是一个重大问题。 我发现的一个小问题是 生成+/-2.5V 模拟电源的 LM27762DSSR 相对于数字接地进行偏置、因此该电源的所有返回电流都必须通过跳线流回数字接地。 希望该返回路径较短且阻抗较低、但最好对 LM27762DSSR 相对于模拟接地进行偏置。

    ...更好的是、正如我在以下 E2E 常见问题解答中所述、具有单个接地层:  [常见问题解答]高分辨率 ADC 的 PCB 布局指南和接地建议。 但是、您可能会说我对这个主题有点"偏见"。 ;)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您查看我的原理图。 的确、它没有任何问题。 我认为我已经找到了问题、但到目前为止还没有找到解决方案。 在数据表的第6页上有一条注释、即输入引脚被二极管钳位到模拟电源轨。 问题是、我的检测器阵列有时会对输入进行过驱动。

    我有一组光电二极管、它们具有跨阻放大器、由外部0-5V 电源供电。 在正常情况下、二极管在相当黑暗的环境中工作、其运算放大器的输出绝不会超过+1V。 但是、当暴露在环境光条件下(在组装过程中会出现这种情况等)时、互阻抗放大器的输出会饱和(+5V)。 这会导致 ADS1262钳位、电源变得疯狂、并发生不良事件。

    下面是检测器原理图的概述。

    您是否知道如何在尝试尽可能保持 ADC 动态范围的同时处理这种特殊情况? 我认为问题在于信号调节阶段是否正确。 检测器的信号为单极正电压、振荡范围为0至200mV、并且在输出饱和至+5V 的极端条件下偶尔会超过该值、即+1V。 现在、ADS1262的 PGA 可处理大多数信号条件(因此仅使用正电压范围的一半)、但在过压状态期间、电路变得不稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PA、

    我看到了您的帖子、只是想我会附上一份有关光电二极管放大器噪声的文档。  我不是说您有问题、但我知道保持这些放大器稳定可能很困难。  希望附件能有所帮助。

    e2e.ti.com/.../3833.noise11_2D00_Photodiode_2D00_Noise-1.pdf

    e2e.ti.com/.../6242.noise12_2D00_Photodiode_2D00_Noise-2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PA、

    在您的设计中、您将为 ADS1262使用双极+/-2.5V AVDD/AVSS、运算放大器的输出电压可高达5V。 这可能会超过 ADC 输入的绝对最大额定值。 在过压条件下、您需要确保它们将任何潜在电流限制在10mA 或更低。 也许一个更好的选择是在放大器上使用双极电源、这样就不可能出现过压情况。

    运算放大器和数据转换器视频系列中有很多有关过压的好信息(请参阅下面的链接)。

    https://training.ti.com/eos-and-esd-adc?context=1139747-1140267-1128375-1139109-1137697

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-electrical-overstress-eos-1?context=1139747-1139745-14685-1138807-13956