This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1281:ADS1281 ESD 和湿敏电阻

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/873001/ads1281-ads1281-esd-and-wet-sensitive

器件型号:ADS1281

降级器、

关于 ADS1281、 数据表未显示器件的 ESD 额定值和 湿敏 MSD 额定值、以及参数如何。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hui、

    在 ADS1281数据表的背面附近、我能够找到湿度敏感度信息:

    我将尽快为您提供 ESD 额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hui、

    我能够查找 ADS1281IPW 的 ESD 额定值...

    对于 HBM、该器件的额定电压高达2kV。
    对于 CDM、该器件的额定电压高达500V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我,感谢!