This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1304L05:线性范围外的行为

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1304L05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/880475/amc1304l05-behavior-outside-linear-range

器件型号:AMC1304L05

大家好、

我的一位客户对 AMC1304L05有疑问:

该器件的行为在±50mV 至±62.5mV 之间的线性范围之外是怎样的? 是否有有关此范围内测量期间器件行为的图形或信息?

此外、AMC1304L05测量的总精度是多少? (分流电阻目前的容差为±1%)。

此致、

Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihir、

    未指定超出+/-50mV 线性输入范围的高达+/-62.5mV 的输入电压。 对于该区域中的测量、可能会有额外的增益误差和/或非线性。   

    器件的精度规格可在数据表第9页的直流精度和交流精度下查看。