This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1158:如何实现-2.5V 电压?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1158, LM7705, LM27762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/873093/ads1158-how-do-i-make--2-5v

器件型号:ADS1158
主题中讨论的其他器件: LM7705LM27762

你好

我正在使用 ADS1158设计原理图。

但是、ADS1158使用-2.5V 作为 REFN、AVSS。

请告诉我如何实现-2.5V。

我应该使用 LMC7600吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    ADS1158的5V 模拟电源可以来自双极+/-2.5V 电源、但如果在您的设计中更易于实现、它也可以承受单极5V 电源(AVDD =5V、AVSS = GND)。 但是、如果您的输入放大器需要能够驱动低至0V、则需要某种负电源(至少对于放大器而言)。

     LMC7600可能可以正常工作、但您也可以考虑 LM27762 (它可以生成两个+/- 2.5V 电源并集成 LDO 以降低电源噪声)、 或者、如果您只需要为放大器使用负电源、则可以使用类似 LM7705的器件为放大器生成负电源轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Christopher

    感谢您介绍 IC

    我将尝试使用 LM27762

    谢谢你