This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681:图102中绘制的电阻:"ADS868x&quot 的电路板布局;

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/872720/ads8681-resistance-drawn-in-figure-102-board-layout-for-the-ads868x

器件型号:ADS8681
当我们查看图102的布局图时、电阻器位于 REFCAP 和10uF、REFIO 和4.7uF 之间。 
请告诉我该电阻器的作用以及建议的电阻值。 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户5978507:

    两个引脚上的高电容值电容器会影响器件上内部放大器的稳定性、因此建议使用串联电阻器来隔离放大器输出并使其更加稳定。 电阻器的值取决于驱动放大器的输出阻抗以及信号频率。 电阻器 Ω 值 Ω 介于0.1 μ F 至2 μ F 之间、可通过 SPICE 仿真找到精确值。 建议使用尽可能小的值来避免基准引脚上的任何电压尖峰、这可能会影响转换精度。 在 ADS8681EVM 板上、我在 REFIO 引脚上使用了0.47Ω Ω 电阻器、在 REFCAP 引脚上使用了0.22Ω Ω 电阻器、 ADC 工作良好、测量的性能符合 ADC 数据表中的规格。 希望这些信息对您有所帮助。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢你的答复。

    这项答覆解决了我的问题。

    此致、