This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2021:未使用 AIN1引脚

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TLA2021, TLA2022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/873121/tla2021-ain1-pin-unused

器件型号:TLA2021
主题中讨论的其他器件: TLA2022

大家好、

我在 TLA2021有一个问题。

在数据表的引脚功能(1)中、未使用的引脚可以连接到 GND 或断开。
 '悬空未使用的模拟输入、或将未使用的模拟输入接地。'

在数据表第22页中、AIN1用作单个时连接到 GND。 有一个描述。
 "要使用 TLA2021和 TLA2022测量单端信号、请从外部将 AIN1连接到 GND。"

如果是单个、它是否必须连接到 GND?

TLA2021是否具有内置多路复用器?
如果是内置多路复用器、AIN1是否连接到 IC 内部的 GND?

我不知道 TLA2021 IC 的内部、因此如果您能给我们提供意见、将会很有帮助。


此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石田山


    如果您将 TLA2021用作单端 ADC、则应将 AIN1连接到器件外部的 GND。 没有可用于此器件的内部接地连接。 说明寄存器设置可能更容易。 从数据表中、您可以从寄存器表中看到多路复用器设置:



    此处显示、在 TLA2021和 TLA2022中、这些位始终设置为000。 因此、您将无法在内部将输入设置为接地。 对于这些器件、没有未使用的引脚。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    约瑟夫-圣、


    感谢您的支持。
    我知道。


    此致、
    石田山