This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:触发数据采集

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/873232/ads52j90-triggering-data-capture

器件型号:ADS52J90

您好!

我正在尝试了解 ADS52J90 ADC 上 TX_TRIG 输入的用法。

 

数据表指出:

"该器件具有多个 PLL 和时钟分频器、用于生成可编程 ADC 分辨率

和 LVDS 同步因子、以及同步 LVDS 测试模式。

TX_TRIG 输入用于同步器件内部的时钟分频器。 实现的同步

TX_TRIG 还使多个并行器件能够同步运行。"

 

而且:

"在 TX_TRIG 上施加脉冲是加电和初始化序列的强制部分。

如果未应用 TX_TRIG、器件可能会以意外的方式运行。"

我想使用多个 ADC 在32个通道上同步一定数量的采样、例如、4个 ADS52J90 ADC 同时被触发以捕获100个同步采样、然后等待下一次触发、然后再捕获接下来的100个采样。 此操作是否可以使用 TX_TRIG 输入? 我发现数据表在这个主题上有一点不清楚、当器件加电时、为了同步器件、看起来使用了 TX_TRIG、 但是、是否可以在每次触发器件时捕获特定数量的样本、或者、一旦 TX_TRIG 变为高电平、ADC 就会连续捕获样本?

 

谢谢

Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 ADS52J90数据表第91页

    请按照图95说明操作。

    然后 ADC 持续捕获数据。  

    谢谢!

    此致、